This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:"MonoMtrServo_377s"controlSUITE 中的示例

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789566/ccs-launchxl-f28379d-monomtrservo_377s-example-in-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

嘿、我正在使用 controlSUITE 中用于 F2937xS 的"MonoMtrServo_377s"示例、我想将其更改为与 F29379D 配合使用。

我在寻找此示例中用于 SPI 的 GPIO 引脚,我看到每个 GPIO 引脚都使用 MUX,如下图所示:  


我的问题:有人能不能向我解释什么是 MUX,为什么要给它15?  

15表示它们正在写入寄存器 GPBMUX15吗?  

下面是我要讨论的示例的目录: \controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXs\MonoMtrServo_377s_v1_00_00_00

图像中显示的文件名为"F2837xs_io_assignment.h"

希望有人能帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个引脚可连接到多个内部外设。 基本上、有一个多路复用器可以实现它。

    要了解为何在突出显示中选择15作为查询、请查看器件数据表的第42页、网址 为 www.ti.com/.../sprs880k.pdf