This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:QEP 通道硬件滤波器不太可能的截止频率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789416/tmdxiddk379d-unlikely-cut-off-frequency-of-qep-channel-hardware-filter

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

上述开发套件提供了通过 QEP 连接增量编码器的功能。 此电路可在第11页的 IndustrialDrivesRev[2.2].pdf 中找到。 可在 controlSUITE 中的 DesignDrive->Development Kits->IDDL379D Kit->Document->Hardware Development Package 下找到该文档。 在这里、一个47k 上拉电阻器和一个10nF 电容器的组合被放置在递增编码器的输入线上。 这种组合会导致接近340Hz 的截止频率、对于这些逻辑信号而言、该频率似乎很低。 编码器信号的上升时间太长、无法分析所连接机器的速度。 是否有人知道为什么将电阻器和电容器的这种组合放置在这里? 是否打算根据自选编码器的要求更改它们?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样做是为了抑制接地抖动。 由于信号由推挽级驱动、因此这不是问题。 您可以根据需要更改这些值。