This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:TMS320F28021 I2C 灌电流能力

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788805/tms320f28021-tms320f28021-i2c-sink-current-capability

器件型号:TMS320F28021

表单
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28027.pdf

1=>
表6-40. I2C 开关特性  低电平输出电压 3mA 灌电流

2=>
5.4建议运行条件   
低电平输出灌电流,VOL = VOL (MAX),IOL  组2 (2)  : 8mA
(2)组2引脚如下:GPIO16、GPIO17、GPIO18、GPIO19、GPIO28 (SDAA)、 GPIO29 (SCLA)、GPIO36、GPIO37

什么是 I2C SDA&SCL 灌电流 能力  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    我认为它的电流为3mA、与表6-40中的状态相同、以符合 I2C 规范。 否则可能无法满足0.4伏 V_ol 要求。

    最棒的
    Kevin