This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS320F280049C:TIDM-02002 CLLLC 与 CLLC

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788573/faq-tms320f280049c-tidm-02002-clllc-vs-cllc

器件型号:TMS320F280049C

CLLLC 和 CLLC 之间的架构有何差异?  为什么选择一个而不是另一个。  

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是作为译员、而是建议客户查看以下论文

    vtechworks.lib.vt.edu/.../77686

    CLLLC 和 CLLC 可以设计为与转换器相同、但需要 CLLLC -> CLLC 提供的封闭型解决方案。

    次级侧上的额外 L 是在反向功率流模式下更好地控制开关频率/实现自由度的一种简便方法。 可以降低 CLLLC -> CLLC、但我无法对此问题执行闭环解决方案。 此外、对于高频 CLLLC、由于使用平面磁性元件和越来越多的 PCB 绕组变压器、L on sec 自然会出现、设计时不会遇到问题。

    -Manish Bhardwaj