This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN-FOC:USER_NUM_CURRENT_SENSORS

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788485/tms320f28069f-instaspin-foc-user_num_current_sensors

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我对 InstaSPIN-FOC 有疑问。

具体而言、它位于要在 motorware 软件包的 user.h 文件中设置的 USER_NUM_CURRENT_SENSORS 的用户参数上。

我们的原型产品使用 TMS320F28069F 器件对感应电机进行无传感器矢量控制、并采用双分流器电流测量。

InstaSPIN-FOC 用户指南中规定、对于 我们的原型产品、USER_NUM_CURRENT_SENSORS 应定义如下。

#define USER_NUM_CURRENT_SENSORS (2)

现在、我想知道这是否全部采用双分流器电流测量。

例如、双分流器电流测量可用于 A 相和 B 相、B 相和 C 相或 C 相和 A 相。

但是、当 采用双分流器电流测量时、InstaSPIN-FOC 用户指南似乎没有说明测量的特定相位。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电流传感器数量为2、则 instaSPIN-FOC 默认使用 A 相和 B 相电流。 如果您使用 IB 和 IC、则可以使用 iA=-(IB+IC)来更改 hal.h 中 HAL_readAdcData()中的代码、而不是从 ADC 结果中读取 IA。