This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:写入/读取闪存

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788348/ccs-tms320f28027f-write-read-flash

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  在 InstaSPIN-FOC 驱动电机时、我想写入和读取 TMS320F28027F 闪存中的数据。 但我在  Sprui09的数据表中找不到有关闪存操作的任何信息。  这是否意味着我无法操作  TMS320F28027F 的闪存? 如果不是、我可以从何处获取用户手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在闪存上操作。

    请参阅上的快速入门指南 \libraries\flash_api\f2802x\docs\Flash2802x_API_Quickstart.pdf

    示例位于 \libraries\flash_api\f2802x\example_ccsv5

    或参阅 controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201

    谢谢、
    Katta