This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-Q1:通过 SDFM 与 AMC3336-Q1连接

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3336-Q1, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169498/tms320f28377d-q1-connect-with-amc3336-q1-via-sdfm

器件型号:TMS320F28377D-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3336AMC3336-Q1TMS320F28377D

尊敬的先生:

"抱歉、我无法在论坛中找到我之前的帖子、请重新发布"

在我设计高压直流链路测量时、我没有足够的脉冲发生器用于 AMC3336。

因此、我希望使用 频率为20MHz 的外部脉冲振荡器发生器为 AMC3336的 CLKIN 供电。

之后、我需要使用 SDFM (eCAP_CH-04)来测量该电压。

是否适用于此类电路设计?

我读出 AMC3336在-1V 时以10%的占空比输出128位流、在+1V 时以90%的占空比输出。

在这种情况下、SDFM 模块是否可以在事先知道 CLKIN 20Mhz 但不知道测量位的起点之前使用?


此致、

Narudol T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narudol、

    通常的做法是在 MCU 上使用 PWM 输出为 AMC3336器件生成20MHz 时钟以及 SDFM 输入时钟。 AMC3336将输出一系列1、其密度将由 SDFM 模块进行计数。 根据此密度、您可以计算 AMC3336输入端的输入电压。

    我建议您观看 SDFM 概述视频、以更深入地了解模块及其功能。 您可以在以下链接中找到培训视频。

    https://training.ti.com/sigma-delta-modulator-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:



    感谢您的支持、我查看了您的链接、但它仍然无法完全回答我的问题。

    因为它解释了 ADC 和位流的行为、而不是 SDFM 模块。

    顺便说一句、我在另一个"数据转换器论坛"中找到了标题、由于它遵循 AMC3336-Q1类别、那里的工程师回答了我的第一个问题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169493/amc3336-q1-connect-with-tms320f28377d-via-sdfm/4400260#4400260

    但他仍然无法回答有关通过 C2000硬件读取 AMC3336位流的问题。

    因此、重设问题仅与 TMS320F28377D 硬件(PIN-98、GPIO54、SD1_D4)相关

    这只是当前 PCBA 设计的剩余引脚、我希望该引脚能够读取 AMC3336输出。

    您是否有任何其他链接可供我检查硬件设计的可能性?


    此致、

    Narudol T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narudol、

    [引用 userid="504891" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169498/tms320f28377d-q1-connect-with-amc3336-q1-via-sdfm/4401432 #4401432"]因为它解释了 ADC 和位流的行为而不是 SDFM 模块。

    很抱歉、该系列还有其他 SDFM 视频、我希望第一个链接指向整个系列。 对于 F2837xD 系列器件、您可以参阅此视频:

    https://training.ti.com/sdfm-type0-overview

    [引用 userid="504891" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169498/tms320f28377d-q1-connect-with-amc3336-q1-via-sdfm 在上述情况下,SDFM 模块是否可以在事先知道 CLKIN 20Mhz 但不知道测量位的开头之前使用?

    SDFM 不需要知道数据流的开始。 数据由 SDFM 进行滤波和平均。