This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:应用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169912/tms320f280025-application-issue

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

应用:汽车空调热泵项目、当前为400V/800V 系统、可能需要升级至1500V。

1) 1)稍后需要升级。 要求如下:80m 时钟需要升级到100/120M、存储资源增加、首选 OTA 功能。 可以帮您推荐吗?

2) 2) 280025能否同时支持 CAN 和 LIN 接口? 如果是、如何使用它?

3) 3)当 PIN32和 PIN27 GPIO 端口被配置为下拉时、晶振将不会开始振荡。 如果配置保持悬空、晶振将开始振荡。 引脚3、4、7、10、25、 等。目前配置为下拉、芯片的其他特性是否会受到影响?

4) 4)引脚10是否可用作 AD 端口? (根据规格、它用作模拟输入?)

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请参阅下面我的评论。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169912/tms320f280025-application-issue ]1)以后需要升级。 要求如下:80m 时钟需要升级到100/120M、存储资源增加、首选 OTA 功能。 您能帮您推荐一个吗?

    F280025的最大工作频率为100Mhz、因此从80MHz 移动到100Mhz 不应成为问题。  它具有128KB 的最大闪存。  不清楚什么是 OTA 要求、因此请提供有关此要求的更多详细信息。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169912/tms320f280025-application-issue ]2) 280025是否可以同时支持 CAN 和 LIN 接口? 如果是、如何使用它?[/quot]

    F280025具有 CAN 和 LIN 通信外设。  开始了解如何使用这些器件的最佳方法是尝试使用 C2000Ware 示例。  这里有一些基本测试来演示每个外设的工作原理。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169912/tms320f280025-application-issue "]

    3) 3)当 PIN32和 PIN27 GPIO 端口被配置为下拉时、晶振将不会开始振荡。 如果配置保持悬空、晶振将开始振荡。 引脚3、4、7、10、25、 等。目前配置为下拉、芯片的其他特性是否会受到影响?

    4) 4)引脚10是否可用作 AD 端口? (根据规格、它用作模拟输入?)

    [/报价]

    您能否提供问题3和4中提到的引脚封装?  是48、64还是100引脚?  如果我具有正确的封装引脚类型、我可以仔细查看。

    谢谢、

     Joseph