This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接性问题对于 XDS110、DSP 是 TMS320C6748

Guru**** 2942610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169676/connecticity-problem-with-xds110-dsp-is-tms320c6748

我第一次使用 DSP 板。 是 TMS320C6718开发套件、我使用 XDS110  

我下载了 code composer v9  

1.我确保设备已连接至计算机

但存在连接问题

调试时出错

验证 XDS110时出错

请逐步解决方案、因为我是初学者  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="543502" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169676/connecticity-problem-with-xds110-dsp-is-tms320c6748 "]

    验证 XDS110时出错

    [/报价]

    这是一个低级 JTAG 错误、通常是由于 JTAG 扫描链存在一些连接问题。 问题通常是目标端的硬件连接问题。 请仔细检查调试探针连接到电路板 JTAG 接头的连接。  

    有关更多详细信息、请参阅以下文章(搜索名为"无效数据读回"的部分)

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki