This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:I2C 电气规范

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167916/tms320f280025-i2c-electrical-specifications

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

F280025数据表中没有适用于 I2C 的 VOH、VOL、VIH、VIL。 为什么?

我应该将这些用于 PMBus 吗? (7.14.3.1.1 PMBus 电气特性)

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    有关 VOH / VOL / VIH/VIL 信息、请参阅表7.6 PG 55中的电气特性。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj

    感谢您的支持。

    Kien Nguyen