This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用 GTKWave 打开生成的 VCD 文件时无波形

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169442/tms320f280049-no-waveform-when-using-gtkwave-to-open-generated-vcd-file

器件型号:TMS320F280049

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户生成了使用 demo1的 VCD 文件和 Out 文件。 但在使用 GTKWave 进行检查时没有波形。

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    他们是否对示例代码进行了任何更改? 他们使用哪些编译器和工具版本? 客户需要确保他们使用的是符合《CLB 工具用户指南》(https://ti.com/lit/spruir8)的正确版本、因为这些版本是我们当前支持的唯一版本

    此致、

    Peter