This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:使用 Ultra 库导出的所有 AD 文件均为空白

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805000/tms320f28375s-all-the-ad-files-exported-with-ultra-librarian-are-blank

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的团队:

我已经下载了以下有关采用 HTQFP (PZP) 100引脚封装的 F28375S 的链接文件、并希望传输到 AD 文件。  

我可以正常打开它、但当我转换它并使用 AD 打开它时、我发现文件是空白的。

Ultra 库管理员: 8.1.204

导入 AD16后、它为空。

附件是导出时生成的文件

e2e.ti.com/.../7737.readme.txt

那么、您能帮助将其转换为 AD 封装吗? 或者、您能否直接向我提供 AD 软件包文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子已分配给专家。 这是美国的一个漫长周末、因此请期待延迟回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注并等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已验证此文件有问题、并请求生成该文件的团队提供修复。 会让您随时了解最新信息

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我的一位客户有相同的问题。 如果在这方面有任何进展、请联系我。 以下是我的电子邮件地址:
    green-deng@ti.com

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UltraLibrarian 团队仍在进行相关工作、我将在文件准备就绪后立即通知您。
    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0116.soprano_5F00_176_5F00_in_5F00_pkg_5F00_handoff_5F00_revb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了2个更新的文件、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经下载了 zip 文件、但可以使用哪个软件来打开.bsd 文件?  Ultra Librarian 无法导入此格式文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用记事本等文本编辑器打开 BSD 文件、


    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉、我 不熟悉这些文件、在使用记事本打开后、如何在 PCB 设计中使用它们? 或者如何 使用它而不是原始文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是更正后的文件、请告诉我它们是否适合您。

    您可以使用 UltraLibrarian 工具打开它们、链接如下:(滚动到底部)

    www.ti.com/.../pinout-quality

    此致、

    Petere2e.ti.com/.../TMS320F28375S_5F00_PZP_5F00_100_5F00_bxl.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    文件似乎仍然有问题、打开后文件仍然为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已再次联系生成这些文件的团队、我将在收到他们的回复后立即通知您。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。


    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    生成这些文件的团队已向我确认它们应该是好的。 特别是能够导出和获取 Altium 的正确文件(使用 Ultralibriarian)。 您能否向我提供您使用的步骤、以便在打开后看到空白文件?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该文件的另一个版本、也 是 e2e.ti.com/.../TMS320F28375S_5F00_PZP_5F00_100.zipincludes散热过孔。 请尝试一下、如果不起作用、请向我们发送您使用的步骤序列。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    此文件运行良好、感谢 您的长期帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到文件正在为您处理、我现在将关闭此帖子。

    此致、
    Peter