This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何在 CCStudio 上创建一个空项目、该项目将在调试时转储到闪存中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169586/tms320f280025c-how-to-create-an-empty-project-on-ccstudio-which-will-be-dumped-into-flash-memory-upon-debugging

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、 C2000WARE

我想在 CCStudio 上创建一个空项目、该项目将在调试时转储到闪存中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabeela、

    C2000Ware SDK 附带一个空项目。 它位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28002x/examples/empty_projects

    这具有多个构建配置。 转至项目构建设置、设置为活动并选择'CPU1_FLASH'。

    谢谢、此致、

    桑托什