This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:下载的 zip 文件已损坏

Guru**** 2970170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169023/tms320f28388d-downloaded-zip-file-broken

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好

我已经阅读了有关 FSI 偏斜补偿的文档、如下面的链接。

https://www.ti.com/lit/pdf/SPRACJ9

问题是通过文档中的链接下载的 zip 文件似乎损坏了。

使用7zip 提取 zip 文件时、会出现如下所示的一些警告

"在 paload 数据结束后有一些数据"

请检查链接是否正常、并将正常文件发送给我、没有错误。

zip 文件链接: https://www.ti.com/lit/zip/spracj9

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚下载了 zip 文件、并且能够毫无问题地解压文件。

    它具有.cmd 文件。 可能是防火墙。 分块。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我似乎将应用程序文件误解为 zip 文件、包括 FSI 示例。

    我真正需要的是示例的 zip 文件。

    相关文档中提到的示例的链接如下所示

    https://www.ti.com/lit/zip/sprackj9

    您可以在链接文档的第3页找到该链接。

    很遗憾、我无法在主机中下载该文件、因此我希望您检查链接是否在您的一侧正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能下载这个。 它是 windows zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用第1页的链接。 第3页上的链接具有额外的字符、感谢您的关注。 我们将在下一个版本中修复该链接。

    下载软件包的正确链接:

    http://www.ti.com/lit/zip/spracj9