This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:无法将代码下载到 CCS3.3中的 F2812

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168899/tms320f2812-cannot-download-code-to-f2812-in-ccs3-3

器件型号:TMS320F2812

大家好、

我的客户正在维护基于 F2812和 CCS3.3的传统项目。 当尝试对器件进行编程时、它们会不断收到以下错误:

他们可以成功构建项目并连接到目标。 请帮助您检查此处可能存在的问题吗?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

                 我感觉客户正在尝试使用 CCSv3.3将他们的代码“加载”到闪存中。 适用于基于 Eclipse 的最新 CCS (v4.x 和更高版本)、但不适用于 CCSv3.3。 在 CCSv3.3中、虽然您确实可以直接在 RAM 中加载代码、但要在闪存中加载代码、您必须执行以下过程:

    1. 调用 CCS 闪存插件
    2. 确保器件不安全。 如果没有、请通过提供密码来解锁器件
    3. 擦除器件
    4. 对器件进行编程  

    如果您使用的是 CCSv 10.x 或11.x、将代码加载到 RAM 或闪存的过程是相同的。 如果您在闪存中加载代码、CCS 将自动为您调用擦除/编程算法。 在3.3中、您必须手动调用它。