This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要 printf 用法和 lib 详细信息。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165643/tms320f28388d-printf-usage-and-lib-details-needed

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!  

在 F28388D 电路板中找不到使用 printf 的示例。

我在论坛中进行了搜索、但在控制器中找不到使用此功能的有效示例。 我甚至尝试下载最新的 C2000器件、但没有图示。

编译器文档中有一些选项可使用 CCS 和 stidio.h 文件启用相同的文件、但我也无法找到它。 我正在使用 CCS 的 V 10和 V18.12编译器。

请提供任何工作示例。

此致、
Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、  

    将与编译器团队核实、然后返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    编译器选项中有一个启用 printf 支持的选项。 请参阅下面的快照。

    您还可以参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spru514y/spru514y.pdf 以了解有关"--printf_support"选项的更多详细信息。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的参考、但是、即使在设置了所有这些设置之后、我也会得到一个隐式声明的函数错误。

    如果要包含任何特定库、请指导我。 在我的程序中、我们使用的是自定义库。

    此致、

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    您在项目中是否使用了任何运行时库?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考、即使在执行这些步骤后、问题仍未解决。

    请为我提供一个同样的工作示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    您将需要在代码中包含 stdio.h、然后调用 PUT 函数以打印到 CCS 控制台窗口。  

    有关  使用 printf 的一些提示、请参阅此链接- dev.ti.com/.../node  

    您应该能够在控制台上看到它

    此致

    Siddharth