This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ePWM

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167949/launchxl-f28379d-epwm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

#include "F28x_Project.h"

#define DB_UP           1
#define DB_DOWN         0
#define COMPARE         1000
#define TBPEAK          3460

//GLOBAL

Uint32 EPwm1TimerIntCount;
Uint32 EPwm2TimerIntCount;
Uint32 EPwm3TimerIntCount;
Uint16 EPwm1_DB_Direction;
Uint16 EPwm2_DB_Direction;
Uint16 EPwm3_DB_Direction;

void InitEPwm1Example(void);
void InitEPwm2Example(void);
void InitEPwm3Example(void);
interrupt void epwm1_isr(void);
interrupt void epwm2_isr(void);
interrupt void epwm3_isr(void);

/** * main.c */

int main(void)
{ 
    InitSysCtrl();    
    
    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1=1;
    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2=1;    
    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3=1;   
    
    InitEPwm1Gpio();    
    InitEPwm2Gpio();    
    InitEPwm3Gpio();    
    
    DINT;    
    
    InitPieCtrl();    
    IER = 0X0000;    
    IFR = 0X0000;    
    InitPieVectTable();    
    
    EALLOW;     
    PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_isr;    
    PieVectTable.EPWM2_INT = &epwm2_isr;    
    PieVectTable.EPWM3_INT = &epwm3_isr;    
    EDIS;    
    
    EALLOW;    
    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;    
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SWFSYNC = 0x1;    
    EDIS;    
    
    InitEPwm1Example();    
    InitEPwm2Example();   
    InitEPwm3Example();    
    
    EALLOW;    
    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; 
    EPwm1TimerIntCount = 0;   
    EPwm2TimerIntCount = 0;   
    EPwm3TimerIntCount = 0;   
    IER |= M_INT3;  
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;   
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;  
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1; 
    EINT; 
    ERTM;   
 for(;;)   
 {     
   asm(" NOP");  
  }
}

//end of main

interrupt void epwm1_isr(void)
{   
    EPwm1TimerIntCount++; 
    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;  
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
}

interrupt void epwm2_isr(void)
{   
    EPwm2TimerIntCount++;  
    EPwm2Regs.ETCLR.bit.INT = 1;  
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
}

interrupt void epwm3_isr(void)
{   
    EPwm3TimerIntCount++;   
    EPwm3Regs.ETCLR.bit.INT = 1; 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
}

void InitEPwm1Example()
{ 
    EPwm1Regs.TBPRD = TBPEAK;  
    EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;  
    
    EPwm1Regs.TBCTR = 0X0000;  
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;   
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;  
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;   
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;   
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0x1; 
    
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;  
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;   
    
    EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = COMPARE;   
    
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;   
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; 
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;  
    
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; 
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;   
    EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_3RD;
}

void InitEPwm2Example()
{
    EPwm2Regs.TBPRD = TBPEAK;  
    EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = (TBPEAK/2)/3;  
    
    EPwm2Regs.TBCTR = 0X0000;  
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;  
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;  
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;  
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;   
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;  
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0x0; 
    
    EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = COMPARE; 
    
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;  
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR; 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET; 
    
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; 
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; 
    EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_3RD;
}

void InitEPwm3Example()
{  
    EPwm3Regs.TBPRD = TBPEAK;  
    EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 2*(TBPEAK/2)/3;
    
    EPwm3Regs.TBCTR = 0X0000;  
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;   
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;   
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;  
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;  
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;  
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0x0;  
    
    EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = COMPARE;  
    
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;  
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR; 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;  
    
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; 
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;   
    EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_3RD;
}
代码随附。
ePWM 的 FRQUENCY 随比较(CMPA)值的变化而变化。

使用了 LAUNCHXL-F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhoji:

    这是一个示例项目吗? 您是否想了解此示例中发生的情况? 它是否正常工作、或者您是否遇到任何问题?

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码由我完成。 PWM 频率随占空比的变化而变化、这仅在激活同步使能后发生。 我需要载波相移 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用同步后、不会出现频率变化的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhojit:

    让我尝试复制您看到的内容。 您是否有任何行为的波形或示波器图片?

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      与  

    相移被禁用与相移被启用

    我看到您现在遇到的错误。

    让我和一位同事交谈、看看发生了什么以及为什么启用了相移导致了频率的这种变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhojit、您好!  

    因此、为了防止 频率发生这种变化、请确保将 epwm1相移设置为禁用。 epwm2和 epwm3等所有源都应启用相移

    是一个参考视频

    最棒的

    Ryan Ma