This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:更新 XDS100驱动程序- XDS100与 XDS110

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168808/launchxl-f280049c-updating-xds100-driver---xds100-vs-xds110

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

我在调试时收到此错误消息。

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。

我卸载了驱动程序,然后按照我所读的内容重新启动,这可能会解决问题。 版本是2.0.0.2。

错误消息调用 XDS100、但端口页面上的设备驱动程序列出了 XDS110。 这能带来什么影响吗?

我还看到目标配置中的速度设置可能错误、但在高级设置下看不到调整速度的选项。

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您已在同一主题上创建了另一个主题。 让我们调试该线程上的问题。 我将关闭这里的这个线程。 请不要在同一主题上创建重复的主题。

    谢谢、此致、

    桑托什