This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:信息

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168299/tmdshvmtrinspin-information

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

各位专家:

我们的客户正在使用我们的逆变器 TMDSHVMTRINSPIN 进行电机控制。
他 需要用于电流分流电阻和电流感应放大器增益的分流电阻值。

我已经查看了用户指南、但无法找到这些值。 您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专题专家今天不在办公室。 他将在星期一回到办公室时作出答复。  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了此软件、您可以在 controlSUITE 的以下文件夹中找到硬件设计文件。 设计文件包括原理图和 BOM、其中包含分流电阻器的详细信息。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

    controlSUITE
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    分流电阻器为20 (mOhm)/1%/3W、放大器增益为8.3333。