This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC 读数

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168686/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-reading

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069M

大家好、我正在尝试使用 TMS320f28379D launchpad 读取 ADC。 我将通过连接电位器 JP1、JP2、JP3、JP4、JP5 ON - JP6 OFF 并通过 USB 连接到 PC 来测试 ADC 通道。 在 MATLAB Simulink 示波器的帮助下、我可以看到位的变化而不会出现任何问题。 但是、对于 JP1、JP2、JP3关闭- JP4、JP5打开- JP6关闭、当我将3.3V 馈入 J1连接器、GND 馈入 J2连接器并将电位器连接到 ADC 通道时、我看不到位发生变化。 当我使用 TMS320f28069M launchpad 进行上述实验时、我可以读取 ADC 通道、而在这两种情况下都不会出现任何问题。 这样做的原因可能是什么? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bilal、

    您是否介意向我展示如何在代码中设置 ADC? 此外、 您能否告诉我您连接的是哪个 ADC 引脚?  这将采用 ADCINA0、ADCINB6或类似的格式。 这样可以更轻松地检查手册中的连接。

    此致、

    Omer Amir