This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:出厂时出现闪存错误

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805113/tms320lf2406a-flash-error-in-factory

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件:SPRC074

您好、香榭丽舍

>要发布的一些详细信息是:客户需要有关 JTAG、RS232、API 等的更多信息,请访问此页面上的哪个链接?  错误是什么?  此生产是>编程还是现场退货?  RS232有适用于 sprc074的下载包、是否使用了该工具?:  

客户创建了10块电路板。 1电路板发生了闪存错误。

客户正在使用 sprc074工具。

错误现象还不多

ex可爱 此命令和闪存文件。  

serhost1.exe hs000.hex

 

波特率检测........
好的
正在初始化设备...
正在等待。
好的
清除
正在等待...
OK<-收到错误的 ACK。 程序已终止。(故障板在此命令处停止)
擦除
正在等待...
好的
编程
・μ A
・μ A

您能看到芯片问题造成的任何原因吗?

Regadrs、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    已将这一问题通知有关专家。
    请注意、TI 美国办事处今天已关闭、因此请期待收到延迟的回复。


    此致
    Himanshu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥莫里-圣、

    我假设在首次编程的芯片的生产环境中看到了该误差。 是这样吗? 如果客户通过 JTAG+CCS3.3访问芯片、您可以让他们检查密码地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥莫里-圣、
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、我仍在检查此项。 我会仔细检查并返回给您。

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥莫里-圣、

      如果没有更新、请关闭帖子。 如果有任何更改、您可以重新打开帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    谢谢。 我正在等待客户回复。 所以,我关闭这个线程。 当他们回应时,我会重新打开。