This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:CRC 内容中 VCU0和 VCU2之间有何差异

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806283/c2000ware-what-is-the-difference-between-vcu0-and-vcu2-in-crc-content

器件型号:C2000WARE

我正在尝试了解 VCU0和 VCU2在 CRC 计算方面的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:固定的双份复制/粘贴

    Bader

    VCU2 CRC 相同、增加了2个。  VCU2添加了一个24位多项式和第二个32位多项式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修复了上述帖子中 VCU2指令的双重粘贴问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听不到您的意见了大约一周,因此我假设您能够解决您的问题。

    如果是这种情况、请按"已验证答案"按钮以关闭该主题。  

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    Lori