This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162始终在省电模式下运行

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28377D, TPS62162, TPS62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806098/tps62162-always-runs-in-power-save-mode

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DTMS320F28377DTPS62162TPS62080

我们的电路板上有一个5V 直流电源。 然后、我们使用 TPS62162DSGT 的电源芯片生成3.3V 电压。 使用生成的3.3V 电压生成1.2V 的 TPS62080ADSGT、然后使用生成的3.3V 和1.2V 电压为 TMS320F28377D DSP 供电、因此、我们发现 DSP 在测试期间始终进入低功耗模式。 因此、电源芯片经过仔细测试、发现两个电源芯片滤波器产生的电压正确、 但斩波输出的波形不正确(如所附文件中所示)、通过查看数据表、可以发现 TPS62080ADSGT 将进入贪睡模式、TPS62162DSGT 将进入电源正常模式。 请问这种异常的原因是什么? 但是、该电源电路是根据 LAUNCHXL-F28379D 的手册设计的。 设计中的一个板可以正常工作、但两个板有问题、所以我不知道问题在哪里。 我们测量了输出波形3。 通过更改3的大小分别为3V。 3V 负载。 但是、TPS62162DSGT 始终运行电源正常模式、并且不会在 PWM 模式下运行。 负载在20R 至100R 之间变化。 波形显示在随附的文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对你所面临的这一问题有几点看法。 您能回答这些问题吗、以便我更好地了解情况?

    -我不能对 TMS320F28377D 说太多、因为它不是我的产品系列中的产品、但我认为在器件中进入低功耗模式与 MCU 的外设及其活动程度以及是否没有任何需求有关 然后、器件将进入该模式(与电源无关)。 您能否先对此进行澄清?
    -只要从 TPS62162中取出的电流低于特定阈值、TPS62162就会在省电模式下运行。 但是、电压始终保持不变。 您可以在 DS 的第11页中看到这一点。
    - TPS62080绝不会进入贪睡模式、因为您将 MODE 引脚接地。 您可以了解 DS 第11页中的贪睡模式。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们焊接到测试的两个板之一是正常的、DSP 不会进入低功耗状态、但另一个板将出现此问题。 我们在论坛中找到并查看数据表、28377D 进入低功耗状态的最可能原因是电源出现问题。 我们分别测试了两个板、并获得了两个板的比较波形、如下所示。 从波形可以看出、正常电路板的波形正常、另一电路板的波形奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Omar 目前不在办公室、我将暂时接管这条线程。

    您能告诉我我我所理解的内容是否正确吗? 您有两个相同的板、这两个板中的一个提供了您刚刚发送的第二个波形。

    系统调节是否满足目标电压?
    为了更好地帮助您、您是否可以为电路板发送 Vout 波形、如果可能、是否可以为电路板发送 Iout 波形、但电路板无法按预期工作?
    谢谢你。

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您是否有时间收集这些信息?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

    _________________