This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:如何在同一个 LaunchPad 上同时使用 CAN _A 和 CAN_B

Guru**** 2296490 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804262/launchxl-f280049c-how-to-use-both-can-_a-and-can_b-on-the-same-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

您好!

我已购买 LAUNCHXL-F280049C。 上的引脚仅适用于一个 CAN 模块。 我想在我的系统中测试和使用这两个 CAN 模块。  

1) 1) 如何在同一 LaunchPad 上使用第二个 CAN 模块。  

2) 2)我是否需要外部 CAN 收发器模块来使用第二个 CAN。  

此致、

水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    是的、Launchpad 上的第二个 CAN 需要 CAN 收发器。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet、

    我是否可以使用 MCP2551 CAN 收发器在 launchpad 上使用第二个 CAN。

    水烟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    是的、您可以将 CAN 收发器用于 launchpad 上的其他 CAN 实例。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生:)

    水烟。