This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:实验12b 中的编码器

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804581/tms320f28069-lab-12b-with-encoder

器件型号:TMS320F28069

在 lab12b 中反转电机方向的最简单方法是什么? 我们施加负速度命令、但它不起作用。 实际上它不会开始旋转或逆时针旋转。有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否运行 lab02b/c 来识别电机参数、运行 lab12a 来首先识别电机惯性? 如果您设置了正目标速度、那么电机是否运行良好? 如果是、您只需设置负目标速度即可实现反向旋转。 如果否、请确保首先完成 lab02b 和 lab12a。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。