This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812回读

Guru**** 2774685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804984/tms320f2812-tms320f2812-readback

器件型号:TMS320F2812

你好。 在该论坛中、我在 TMS320LF2407的读回编程方面得到了帮助。 请帮助您阅读 TMS320F2812并写入新的 TMS320F2812。 在数据传输中、可以写入它们具有兼容的源代码。 必须读取哪些地址才能保存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kadirov、
    您是否正在尝试将 LF2407A 上的映像“原样”重新编程到 F2812? 如果是这样,它将不起作用。 根据您使用的外设、需要进行一些更改。

    如果您只是尝试将闪存内容从一个2812器件复制到另一个器件、则该过程类似于我对 LF2407A 所做的解释。 最重要的是、原始2812器件不受密码保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hareesh 先生。 感谢上次在2407编程方面为我提供了大量帮助。 我只想读取2812并刷写新的2812。 在2407中,0040h−0043h 有一个安全位,请告诉我如何确定2812不受保护,因为有两个0x3F 7F80保护,0x3F 7FF5/0x3F 7FF8,0x3F 7FFF。 如果我没有记错、那么0x3F 7FF8、0x3F 7FFF 的所有值都应为零。 以及读取和编程新代码的过程。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadirov、

               F2812上的代码安全实现与 LF2407A 不同。 强烈建议您阅读 SPRU078G 第2-1页的第2章。 在 e2e 帖子中很难解释 CSM 是如何工作的。 这是一个简短的章节、应快速阅读。 如果在阅读本章后仍有问题、我很乐意为您提供帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?