This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806568/ccs-launchxl-f280049c

主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生、我尝试在我的 F280049C launchpad 中运行 ILPFC_Valley_switching_F28004x 示例。 我能否通过使用单相 PFC 选项并禁用 main.cfg (powerSUITE)文件中的谷底开关选项来使用降压转换器受控体... 可以更改 main.cfg (powerSUITE)文件中的频率和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SOWMIYA、

    不可以、在禁用谷底开关的同时、不能使用单相 PFC 选项。 powerSUITE 设置为与谷底开关一起启用单相。

    此致、
    陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

        我需要为降压转换器设备找到传递函数.. 是否有任何单独的开发套件可用... 或者、我是否可以在谷底开关模型中使用具有直流输入的开环选项或闭合电流环路选项... SDK 软件中提供的开发套件和解决方案适配器是否适用于该模型中表示的特定电路板? 不 能将一家工厂看作黑盒?。。 我需要为具有单个开关的各种转换器执行补偿器设计... 是否有任何其他可用的示例或选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SOWMIYA、

    一次要回答的问题太多。

    您是否在寻找通用降压转换器的传递函数? 此链接具有相关信息: www.ti.com/.../sprabt6.pdf

    SDK 软件中提供的开发套件和解决方案适配器是否适用于该模型中所示的特定电路板?
    是的、它们适用于特定的电路板。

    或者、我是否可以在谷底开关模型中使用具有直流输入的开环选项或闭合电流环路选项?
    我不知道为什么您需要谷底开关模型。 但您可以在开环和闭环下运行谷底开关项目。 直流输入也正常、但必须与用户指南保持一致、并且必须为单相。

    不能将工厂视为黑盒?
    我们的一些设计是基于模型的、有些则像黑盒。


    此致、
    陈