This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:DSP 和套件损坏

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800995/ccs-tms320f28335-dsp-and-kit-damaged

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是第一次使用"教学材料"(实验室和 pdf)来练习和学习 DSP 和 CCS7。 在练习实验练习*(LAB5_1.c 和 LAB5_3.c)时,两个 DSP 损坏。  

我使用了实验室的解决方案。  

*输入/输出中的实验主题

您有什么想法会对 DSP 造成损害吗? 如何避免这种情况呢?

谢谢、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    请告诉我您正在使用的目标板(例如外设资源管理器等)。 我查看了相关说明、但不确定如何损坏器件。 您是否使用了跳线? 此外、您可能还对以下 F28335专题讨论会感兴趣:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    但愿这对您有所帮助。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我使用的是"DSP 开发板":

    powersimtech.com/.../DSP-Development-Board-User-Manual.pdf

    GPIO 9、11、34、49通过1k Ω 电阻器连接到 LED。 GND 连接到 J10连接器的引脚14。
    我使用了跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    我不熟悉此板。 但是、在整个手册中、有"红色"警告表示:

    警告:连接或测量连接器 JX 时、请格外小心。 请勿将电源引脚(引脚1和2)与任何其他引脚短路。 短路会损坏电路板!

    我建议您联系 Powersim Inc.寻求帮助。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    我知道这些警告。 我确信没有短路。
    我正在使用您的建议并联系 Powersim。
    除此之外、我希望避免下次损坏。 编程故障是否可能导致问题?
    您能说出什么可能导致教学材料>LAB5损坏?

    -Guy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    教学材料中没有可能损坏设备的"软件"方面。 在"硬件"方面、器件可能会因超出数据表中的规格而损坏。 您遇到了什么类型的损坏(例如完整的器件故障、ADC 输入损坏等)?

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    经过初步调查、我发现损坏的部件为:

    1.93LC46B - USB 外设
    SN74LVC2G74 - USB 外设
    FT2232D - USB 外设
    4.74ALVC164245 -栅极驱动接口

    您可以在手册中找到更多信息:
    powersimtech.com/.../DSP-Development-Board-User-Manual.pdf

    在 LAB5练习期间、您能告诉我们哪些因素会导致上述器件损坏?

    -Guy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    同样、F28335 controlCARD 和教学材料不会损坏您列出的任何组件。 您需要检查跳线连接以及连接到电路板的任何外部电源。 此损坏不是由 TI 器件或教学材料的说明造成的。 controlCARD 和教学材料的使用已有多年、没有任何问题。 我只能请您返回联系 Powersim Inc.寻求帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    - Ken