请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是第一次使用"教学材料"(实验室和 pdf)来练习和学习 DSP 和 CCS7。 在练习实验练习*(LAB5_1.c 和 LAB5_3.c)时,两个 DSP 损坏。
我使用了实验室的解决方案。
*输入/输出中的实验主题
您有什么想法会对 DSP 造成损害吗? 如何避免这种情况呢?
谢谢、
家伙