This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:F280049内部 ADC 的问题

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805934/ccs-tms320f280049-the-problem-on-the-adc-inside-of-f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:REF3025ADS7947

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事

我使用了 F280049内部的 ADC、发现了一个信号振幅会定期变化的问题。

因此、我进行测试、直接向引脚 A2输入一个相等振幅的正弦波(50kHz、Vpp 大约为0.5V~2V)、并使用示波器监控该正弦波以确保其具有相等的振幅。

我使用了 F280049内部的 ADC 进行采样(采样率为400kHz、外部基准 ref3025)、得到的结果如下、正弦波的振幅会定期变化

如果我使用另一个相同振幅的非正弦波来重复此测试、

我发现变化会变得很大。

当我使用 ADS7947重复此测试时、情况不会发生

请帮助我检查此问题。

谢谢!

BR

JJL3.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    参考以下 e2e 查询的响应、与此查询类似。
    e2e.ti.com/.../2981547

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、jjl3、

    为了添加到上一帖子中、峰值中的模式是由采样频率与输入频率的相对比引起的。  您可以通过更改采样或输入频率来验证这种情况、这将导致新的峰值模式和周期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cottier

    感谢您的回复!

    读完 您之前的帖子后、我 有一些了解。   

    但我仍然对这种现象有疑问、

    根据我 的理解、这种现象是由于轻微 的频率差异而发生的、例如、输入频率实际为49.99KHz、采样率为 400kHz、然后 它将产生幻灯片。 实际上、根本原因是这两个频率不是来自同一个频率源。

     在本例中、输入频率 由 F280049 PWM 产生、因此我认为 输入频率和 ADC 采样频率都来自 F280049主时钟(100MHz)。  因此不应存在轻微的频率差。

    我尝试在 ADC 的"相位有源稳压  器"中添加一些值、实际上、无论我添加什么值、我都可以获得几乎相等的振幅波形。

    因此、我仍然  有一点困惑。

    谢谢!

    BR

    JJL3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、jjl3、

    当输入波形的频率不是采样频率的整数倍时、就会出现此采样伪影。 如果输入波形和采样频率都由同一器件生成、则实际采样频率可能不是您预期的频率(如果您希望它们是整数倍)。 您可能希望使用示波器直接测量输入频率和采样频率。

    请注意、我不确定是否需要以输入频率的整数倍对周期性信号进行采样。 这将导致不同的工件、因为您在每个周期的同一位置进行采样、因此可能会错过峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!