This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在哪里可以获得位置管理器库

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806680/tms320f28379d-where-can-i-get-the-position-manager-libraries

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEDESIGNDRIVE

 sprui35、 sprui37、 sprui54文档说明了这些 Endat、BiSS-C 和 SinCos 库可在 controlSUITE 中找到。 我将 controlSUITE 更新为最新版本、DesignDrive 文件夹中提供了一些位置管理器文档、但我无法找到这些库不在库文件夹中。 他们是否有其他名称、或者我是否必须单独申请/购买?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    F28379D Launchpad + PositionManager Booster Pack 的最新位置管理器库可从获取
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR\v01_01_00_00

    对于设计驱动开发套件(IDDK)、库可在下找到
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_01_00_00