This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CSM 模块的强度和对 CSM 的理解

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803677/tms320f28335-how-strong-is-the-csm-module-and-understanding-about-csm

器件型号:TMS320F28335

您好!

这是一名新手、第一次使用电路板。

请理解我的问题可能是抽象的、也可能不理解。

我对 CSM 模块有疑问。

当我查看相关文档时,我可以设置密码以检查检查内存的内容,
防止执行外部存储器代码和通过 JTAG 端口泄漏存储器内容
这意味着、如果用户未在密钥寄存器中输入正确的密码、用户是否可以接受它永远不可访问?

另一个问题是、

如果 TMS320F28335板通过通信连接到 PC、

用户如何从外部获取验证(使用密码)?

此致、

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han、

    我要求我们的安全专家澄清您的问题。
    请在一天或两天内回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vamsi。

    我将等待您的回复。

    此致、
    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]这意味着如果用户未在密钥寄存器中输入正确的密码、用户是否可以接受它永远不可访问? [/报价]

    这对于 JTAG 访问和从非安全存储器运行的代码是正确的。 从安全存储器运行的代码可以访问安全存储器中的内容。

    [引述]

    如果 TMS320F28335 板通过通信连接到 PC、

    用户如何从外部获取验证(使用密码)? [/报价]

    对此问题不是很清楚。 您始终可以通过任何通信接口发送密码、然后在器件上运行的用户软件中提取密码并写入密钥寄存器以解锁器件。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Vivek
    据我所知、当在非安全存储器中运行时、可以在安全存储器中进行调用。
    我知道程序计数器可以移动到安全或非安全存储器。
    在安全存储器中运行时、可以在安全存储器中访问它、正如您所说的。

    我说得对吗?

    每次程序计数器从不受保护的存储器移动到受保护的存储器时、是否都会检查密码?
    据我所知、我知道要在引导阶段检查密钥的值

    我想知道检查密码(密钥值)的情况。

    此致、
    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]据我所知、在非安全存储器中运行时、可以在安全存储器中进行调用。 [/报价]
    在这种情况下、CSM 将阻止对安全存储器中数据的访问。

    [引用]我知道程序计数器可以移动到安全或非安全存储器。 [/报价]
    对、但安全内容只能由安全存储器中运行的代码访问。

    [引用]在安全存储器中运行时、可以像您所说的那样在安全存储器中访问它。 [/报价]
    正确。

    [引用]每次程序计数器从不受保护的存储器移动到受保护的存储器时、是否都会检查密码? [/报价]
    "检查密码"并不重要。 CSM 将阻止对安全存储器中内容的访问。

    [报价]我想知道在什么情况下检查密码(密钥值)。 [/报价]
    如果器件是安全的、CSM 将始终监控对受保护资源的访问。