This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:在没有 CLA 的器件上支持 FCL

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806385/tms320f280045-fcl-supporting-on-devices-without-cla

器件型号:TMS320F280045

大家好、

我的客户希望知道我们是否可以在具有 CLA 的器件上支持 FCL。

例如、在 F280049上、控制环路计算时间大约为1.6us。 假设在没有 CLA 的 F280045上的时间消耗为3-4us、也可用于开关频率为10kHz 的应用(最大 PWM du 周期>95%)。 因此、我的问题是、在没有 CLA 和未来器件的情况下、我们能否在 F28004x 上支持 FCL? 客户能否自行将代码移植到非 CLA 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不使用 CLA 会增加一些额外的时间、从而减少最大 MOD 索引。 此外、F28004x 器件具有较低的时钟频率、与没有 CLA 相比、这可能会增加更多的时间。 嗯、对于某些应用来说、这应该是可以的。 该代码可在 F28004x 上重复使用