This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28M36:我找不到要加载到 XDS100v2 USB Debug Probe_0/Cotrtex_M3_0上的文件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805966/ccs-tmdscncd28m36-i-cant-find-a-file-for-loading-on-xds100v2-usb-debug-probe_0-cotrtex_m3_0

器件型号:TMDSCNCD28M36

工具/软件:Code Composer Studio

测试示例构建完成 taget 正常、但加载不能正常、对我有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SungJin、
    请注意、该 controlCARD 具有板载隔离式 XDS100V2。 因此、将 USB 连接插入到 controlCARD 的一侧将只为仿真器供电(您看到目标正常的原因)。

    您将需要从插入的集线站(使用另一条 USB 电缆或5V 桶形连接器)为 MCU 供电。

    请查看此处的信息表:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28M36\R1_1、了解哪个 LED 指示每个域已通电。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的超级善良、但实际上我们错过了一些积分

    我在控制卡中提供电源电压、实际上我已经获得了定制 PCB

    我知道您的说法、所以您说我只获得了 USB (微型)电源连接和负载连接、因此担心卡的完美操作?

    我需要的任何东西  

    [XDS100v2 USB Debug Probe_0/Cotrtex_M3_0]文件、用于在我的目标(?)上加载

    允许 USB (而不是用于下载的小型 USB)和 LAN 通信