你(们)好
我的客户使用28377+ FPGA (spartan6)来扩展2个 RAM (512K)和闪存(128K)、请与您再次核实硬件设计和软件更改。
CPU1RAM 由74LV32启用
F28377
FPGA
使用 CS2扩展 RAM1 RAM2、CS4用于扩展由 FPGA 控制的闪存、读取和写入
如下所示更改示例代码
emif1_16bit_asram.c
将 IO 设置为用作扩展端口2
GPIO92用于 XA19、其它代码无变化。
CCS7.4 MEMORY 观察
写入一个32位数据、只有高16位被写入、当执行下一条语句时、地址值将被立即清零。
写入地址0x100002时、地址行 A0-A4为1000;如何配置 XA19? 是否需要设置?
3、emif1ConfigRegs.EMIF1MSEL.all = 0x93A5CE71;写入后、读出数据为01?
非常感谢。