This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:我使用 ccs8.3来下载 TMS320F28035 CLA 代码的操作失败。

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804797/ccs-tms320f28035-i-use-ccs8-3-to-download-acos-of-tms320f28035-cla-code-is-fail

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 ccs8.3来下载 TMS320F28035 CLA 代码的操作失败。

误差为 fllow:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.0.903.2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下信息:

    C2000 MCU JTAG 连接调试
    http://www.ti.com/lit/spracf0

    此致
    Lori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 ccs8.3下载 TMS320F28035 CLA 的 acos 的方法与 C28x 的 ADC_SoC 的过程相同?
    使用 ccs8.3下载 TMS320F28035 CLA 的 acos 的方式是错误的。
    使用 ccs8.3下载 TMS320F28035 C28x 的 ADC_SoC 的方法是正确的。
    CLA 的 ACCoS 和 C28x 的 ADC_SoC 具有“xxx.out”。
    但"acos.out"下载失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user500:

    在两种情况下(acos 和 adc_soc)(1)单击 C28x 处理器、连接 C28x、然后将.out 程序加载到 C28x。 然后(2)单击 CLA 处理器、连接 CLA 处理器、然后选择 load -> only load the symbols from the .out。

    符号是.out 文件中可用的调试信息。 这些符号包括函数名称、变量位置等、可帮助您调试代码。 在 CLA 中调试时、.out 已使用 CPU 加载。 因此、您只需加载相应的符号即可在 CLA 上启用调试。

    如果您需要进一步的指导、CLA 实践技术讲座非常好地描述了 CLA、如何为其开发代码以及如何在 Code Composer Studio 中对其进行调试。 我想您会发现它对您有所帮助。 以下是该研讨会的链接:

    单击此处了解更多 CLA 常见问题解答和资源。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。