请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-CGT 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT、 TMDSCNCD28035ISO、 controlSUITE
工具/软件:概念设计的工具 WEBENCH
您好!
我的问题是关于 TMDSHVMTRPFCKIT、MCU C2000、1、5KW、
-此控制器是否适用于 BDLC 直接驱动电机无传感器、3相、310 VDC (约650瓦)?
-如果是、此套件是否完整、或者我是否购买了其他一些附带套件的产品?
-此设备是否至少配备了 H 桥...
我正在寻找一个能够以高电压和低电流控制此 BDLC 直接驱动的系统、该项目是否适合我的设置?
谢谢您的关注
此致