This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800947/c2000-cgt-tmdshvmtrpfckit

器件型号:C2000-CGT
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITTMDSCNCD28035ISOcontrolSUITE

工具/软件:概念设计的工具 WEBENCHRegistered

您好!

我的问题是关于 TMDSHVMTRPFCKIT、MCU C2000、1、5KW、

-此控制器是否适用于 BDLC 直接驱动电机无传感器、3相、310 VDC (约650瓦)?

-如果是、此套件是否完整、或者我是否购买了其他一些附带套件的产品?

-此设备是否至少配备了 H 桥...

我正在寻找一个能够以高电压和低电流控制此 BDLC 直接驱动的系统、该项目是否适合我的设置?

谢谢您的关注

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可能需要购买 MCU 控制卡(如 TMDSCNCD28035ISO)才能使用它。
    无传感器代码可用于在正弦模式而非6步进模式下控制电机。
    逆变器是一款三相两级逆变器。
    它能够提供300V/10A 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、但我不理解以下内容: 你说这6个步骤不是像我一样运行一个无传感器的3相的好方法,但通常它应该使用脉冲直流电流,以提供梯形正弦……你所说的罪不是一个纯粹的罪,对吧? 否则、它将视为交流电流? 我的 bdlc 无法在交流电流上工作...
    请告诉我更多信息吗? 我太松了,哈哈
    谢谢;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我说无传感器代码可用于在正弦模式下控制电机、而不是"6步进不是好方法"。
    如果您正在寻找梯形控制、该器件能够实现、我们提供了 BLDC 示例代码、但我们不支持该代码、因为开发它们的工程师不在这里。
    如果您已安装 controlSUITE。 您可以在中找到这些示例
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的解释、这对我有很大帮助:

    我在几天前就明白为什么我的设置不起作用了:因为你解释的情况正好相反:我一直在使用无传感器三相直流电机上的正弦方法,这需要你解释的,梯形控制;)

    这是我的问题、我通过使用新的示波器观察信号来解决它、这就是为什么。

    那么、您能向我展示一些梯形码链接吗?这些链接可成功完成 Arduino 所需的工作?

    谢谢您的关注

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在网站上搜索它以了解更多信息。 谢谢。