This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SPI 从模式:是否必须提供 SPISTE?

Guru**** 2477965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804459/tms320f28377s-spi-slave-mode-spiste-mandatory

器件型号:TMS320F28377S

你好

我开始设计用于 Endat2.2接口反馈的电路板。

我将与 PM_Endat22_lib-SPRUI35.pdf 中的内容相同

在第§1.5章中、一个系统配置指示将 SPISTE 始终设定为接地。 因为在这个 schem 中、不需要 ChipSelect。 始终激活它。

如果我想获取用于通用目的的 GPIO、能否不将 GPIO27配置为 SPI? 如果没有引脚配置为 SPISTE 功能、ISSLAVE SPI 硬件将正确运行? (是否在 SPISTE 中未配置任何 GPIO、SPI 从机模块将认为 SPISTE 始终处于活动状态?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要将芯片选择驱动为低电平(它是一个低电平有效信号)。
    在这种情况下、需要在引脚上驱动低电平状态、以便从机模式接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗?

    通过内部芯片选择低电平、现在还有"模拟"的空间? 或者对 SPI 从控制器说不使用片选输入、并且始终需要考虑将虚拟片选选择设置为低电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是驱动片选(SPISTE)信号的其他方法-它必须由 IO 控制。