请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 你好
我开始设计用于 Endat2.2接口反馈的电路板。
我将与 PM_Endat22_lib-SPRUI35.pdf 中的内容相同
在第§1.5章中、一个系统配置指示将 SPISTE 始终设定为接地。 因为在这个 schem 中、不需要 ChipSelect。 始终激活它。
如果我想获取用于通用目的的 GPIO、能否不将 GPIO27配置为 SPI? 如果没有引脚配置为 SPISTE 功能、ISSLAVE SPI 硬件将正确运行? (是否在 SPISTE 中未配置任何 GPIO、SPI 从机模块将认为 SPISTE 始终处于活动状态?)
谢谢