This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关设置"OSR"和"sinc&quot 的问题;

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805209/tms320f28377d-questions-about-setting-osr-and-sinc

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

客户 对 F28377D 滤波器的"osr"和"sinc"设置有一些疑问。

1我是否可以将 OSR 更改为不是2^n 的数字、我是说 OSR_125,还是 OSR_136? 精度是否有任何影响?

2从下面的参数来看 、OSR 有一 个相应的 SINC、其背后的关系是什么? 我可以在 sinc=6时设置 OSR=128吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    [引述]2从下面的参数来看 、OSR 有一 个相应的 SINC、其背后的关系是什么? 我能否在 sinc=6时设置 OSR=128?

    上表中的值是需要配置的移位值、以使结果保持在有效范围内。 对于 OSR = 128且 Sinc3滤波器、应使用移位值7。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    元、

    1) 1)是、您可以使用 OSR = 125等 它不一定是2^N

    2) 2)表13-5中提到的移位值基于32位模式下给定 OSR 的最大可能数字输出值。 当 OSR = 128时、当 SD 调制器正在运行饱和区时、使用移位值6时、有可能获得相同的16位数字值。 如果客户可以确保仅在 SD 调制器的线性范围内运行、则可以使用 OSR = 128时的移位值6。

    此致、
    曼诺伊