This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:文件加载程序:验证失败:地址0x3E8000@程序的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802455/tms320f28054m-file-loader-verification-failed-values-at-address-0x3e8000-program-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
[5/16/2019、3:04:00 PM] [Info] C28xx:GEL 输出:区域1安全。
[5/16/2019、3:04:00 PM] [Info] C28xx:GEL 输出:区域1安全。
[5/16/2019、3:04:01 PM] [INFO] C28xx:GEL 输出:区域1安全。
[5/16/2019、3:04:02 PM] [Info] C28xx:GEL 输出:区域1安全。
[5/16/2019、3:04:03 PM] [错误] C28xx:文件加载器:验证失败:地址0x3E8000@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
我将 XD100V2 USB 调试探针与 F28054M 搭配使用。 有什么想法、为什么我无法使用 UniFlash 加载映像文件?
我还尝试了 CCS 并测试了连接、它显示 JTAG DR 完整性扫描测试已成功。 但仍然无法加载.out 文件。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quing、

    您是否通过编程密码来保护设备? 如果是、则需要在加载代码之前解锁器件。 如果您尚未在器件中对密码进行编程、那么由于.out 文件不正确、看起来器件是使用随机密码进行编程的。 您可以检查映射文件以查看用户 OTP 区域中是否有任何映射、因为哪个器件是安全的。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接松动。 这就是问题所在。 感谢您的回复。