This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 SPI 协议连接两个 TMS320F280049C 板

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805041/tms320f280049c-interface-two-tms320f280049c-boards-using-spi-protocol

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 社区:

我正在尝试使用 SPI 协议在两个 TMS320F280049C 电路板之间建立全双工通信。 有人能帮助我了解如何解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 C2000ware 中提供的示例。 它提供了一个外部回送示例、展示了如何配置 SPI 模式和传输数据

    此致、

    Veena