This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375S:CAN#39;t 下载 C2000Ware

Guru**** 2540190 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804500/ccs-tms320f28375s-can-t-dowload-c2000ware

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

HELO、

我正在尝试从 TI 下载 C2000Ware、但始终访问此页面、

是否有任何内部行为?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、
    感谢您将此事提请我们注意。 我正在研究此问题、并将在我发现更多内容后立即提供回复(希望下载内容重新在线!)。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到相同的问题。 我尝试下载 C2000ware、但 TI 的网站始终显示以下网页。

    有人可以帮助我成功下载 C2000ware 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、
    对于软件请求、这是 TI.com 范围内的问题(不仅仅是 C2000Ware);与我们的支持团队合作后、该问题现已在发布此帖子时得到解决。

    如果你们中的任何一方看到与此相关的其他问题、请回复或启动新主题、我们将进行调查。

    最棒的
    Matthew