This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:XDSv2测试连接失败。

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801366/tmdscncd28379d-xdsv2-test-connection-failed

器件型号:TMDSCNCD28379D

尊敬的 TI 您好、

我使用 DIM100引脚分配适配器卡连接 TMDSCNCD28379D、

我将 TMDSCNCD28379D 连接到坞站180、F28379D 测试连接成功、

问题是、当我尝试连接到插入到100 DIM 的 TMDSCNCD28379D 时、XDSv2 USB 测试失败、

提前感谢您、

此致、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.Tarik、
    查看原理图、所有 JTAG 信号都通过适配器从集线站路由、因此这应该起作用。

    需要注意的一点是、基于100DIM 的集线站是一种较旧的设计、使用 XDS100v1仿真器、而不是 controlCARD 或更新的180引脚 HSEC 集线站上的 XDS100v2。 您能否在 CCS 中切换到 XDS100v1并查看其是否起作用?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想要再次查看上述内容是否已解决您的问题。 我将此标记为 TI 认为已解决、但如果您有进一步的更新、请随时回复此主题、并提醒我该帖子。

    最棒的
    Matthew