This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:逆变器建议

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804518/tms320f28374s-inverter-recommendation

器件型号:TMS320F28374S

您好,

是否有针对以下逆变器解决方案要求的 TIDA 或 C2000建议?

 DC30~60V 输入、AC220V 输出。 效率高于90%。

2.最好具有 mppt 跟踪功能。

如果没有完整的解决方案、 包括软件的光伏逆变器也是可以的。