请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
在哪里可以找到用于 CPU 的 ASM 中断服务路由示例程序? 我的器件是 TMS320F28377S。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
在哪里可以找到用于 CPU 的 ASM 中断服务路由示例程序? 我的器件是 TMS320F28377S。
没有这方面的示例、但您可以很轻松地实现它。 如果您在最新版本的 C2000Ware 中为器件打开"adc_soc _ePWM_cpu01"示例、则可以将附加的文件添加到工程中、并对"adc_soc _ePWM_cpu01.c"中的代码进行以下更改:
1. 在第65行中,添加
extern 中断 void ASM_ISR (void);
2.将第129行改为:
PieVectTable.ADCA1_INT =&ASM_ISR;//针对 ADCA 中断1的函数
然后像平常一样构建并运行代码。 在附加文件的第8行设置断点、您应每次单击该断点。 您可以在指定的位置添加任何必要的汇编代码。
希望这对您有所帮助。
此致、
Richard