This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28346-168:TMDSCNCD28346

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28343, TMS320F28379D, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804336/tmdscncd28346-168-tmdscncd28346

器件型号:TMDSCNCD28346-168

你好、

一个接口 TMDSCNCD28346可以连接到哪个集线站?

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    TI 之前销售的 TMDSDOCK28346-168包含 C28346 controlCARD 和与其配套的 DIM168集线站。  

    我们不再销售/生产该套件。  此外、DIM168集线站不再用于 TI 当前的任何套件中、也不再包含该集线站。  但是、如果您/其他人希望生成自己的设计文件、可以在以下目录中找到它的设计文件:
    controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM168ExperimentsKit-HWdevPkg_v2_0\R2\

    您已经注意到、TMDSCNCD28346-168套件可用、但不建议用于新开发。  我们这样做的主要目的是确保几年前就开始对此 controlCARD 进行评估/研究并构建了自己的基板的人员能够持续使用该 controlCARD。

    ===

    从 MCU 的角度来看、C2834x 系列将继续进行生产、销售和销售。  要开始使用该芯片系列、我们建议使用 TMDSDOCK28343评估套件。  

    • 请注意、C2000产品系列中有一些更新的 MCU 具有其他功能、值得研究这些功能(例如 TMS320F28379D 或 TMS320F28379S)。 但是、C2834x 系列确实有一个优势、可能适合您的特定系统。


    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett