This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:Instaspin 无传感器和含传感器应用

Guru**** 2554540 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804439/tms320f28069f-instaspin-sensorless-and-sensored-applications

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我使用 instaspin 来控制具有传感器和不具有传感器(霍尔和编码器)的多个电机。  

我们有一个定制硬件、我们还设计了一个通过蓝牙和/或 CAN 电机进行控制的接口。 设计的硬件可与传感器和无传感器电机配合使用、但需要根据所使用的控制类型更改软件。  我们希望通过单击用户界面中的按钮、可以将控制从无传感器更改为霍尔或编码器。  

是否有任何方法可以在单个软件中集成两个程序(FOC 无传感器和 FOC 含传感器)? 现在、根据项目属性中 QEP 的定义、使用/包含了一些函数或其他函数。 我们希望这些函数的使用依赖于全局变量、而不是预处理器指令。 有可能吗? 如果是、有没有示例?

提前感谢您

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以下载 motorWare 软件包作为以下链接、您可以单独找到无传感器和含传感器的 instaSPIN 示例项目、并且您应该更轻松地将无传感器和含传感器项目集成到单个项目中、尽管 motorWare 没有此类示例。
    www.ti.com/.../motorware

    BTW、传感 instaSPIN 仅支持编码器。