This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:关于扩展等待模式(图5-24)

Guru**** 2539080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800310/tms320f28375d-about-extended-wait-mode-figure-5-24

器件型号:TMS320F28375D

您好!

在扩展等待模式(ASYNC_CS2_CR[30](EW)= 1)下、

在以下条件下是否会插入延长的等待周期?

尽管我们在条件(1)下实施、

扩展的等待周期实际上已插入。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可能会发生这种情况。 在数据表中、给出的数字是最小脉冲宽度、以保证对等待脉冲进行采样。 如果小于该值、则不能保证捕获脉冲、但这并不意味着永远不会捕获脉冲。

    希望这一点很清楚。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的答复。

    我想知道以下两点。

    (1)在以下情况下、是否满足时序要求2 (表5-37)?
        (如果在选通信号相位之前将 EMxWAIT 置为有效、是否一切正常?)

    (2)在以下情况下、满足第28号时序要求(表5-37)?
        (是否保证插入延长的等待周期?)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请您对此发表一些评论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 是的、只要满足给定的时间线、就会根据等待信号扩展访问。

    此致、
    Vivek Singh